结果:找到"语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片",相关内容1000条
- 按摩仪语音识别芯片,打造便捷高效的按摩体验
- 随着语音识别技术的日益成熟,越来越多的领域开始尝试将其应用于实际产品中。按摩仪作为日常生活中常见的放松工具,其智能化升级的需求也日益迫切。因此,将语音识别技术应用于按摩仪中,成为了行业发展的必然趋势。按摩仪语音识别芯片选型使用的芯片型号为NRK3302,NRK3302语音识别芯片是内置(1M)flash,不需要再外挂flash芯片,同时拥有高性能32位RISC内核,主频240MHz,支持硬件浮点运算,所以可以支持起按摩仪的使用。按摩仪语音识别芯片选型——NRK3302的功能1.精准的语音识别,让用户通过简单的语音指令就能控制按摩仪的各种功能。无论是调整按摩力度、改变按摩模式,还是设置按摩时间...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片 语音识别芯片 智能按摩仪 发帖人:九芯电子 发帖时间:2024-05-28 10:17:00
- 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
- 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能家居语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
- 智能语音芯片智能扫地机上的应用
- 福玛特在2000年推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路。而我国扫地机器人市场兴起相对较晚,2009年市场上推出第一款扫地机器人地宝,随着海内外布局品牌逐渐增多,扫地机器人市场消费教育获得成效,行业开始进入快速发展阶段。而扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家介绍一下语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-13 13:10:00
- 什么样的条件的语音芯片才是好的语音芯片?
- 语音芯片作为日常生活普遍的电子产品,其功能与品质层面十分突出,而这将归功于该语音芯片生产厂家的严苛管理方案及其与时俱进的发展战略,才可以有更靠谱的品质保障,那么,具备什么样的条件的语音芯片才是厂家/买家心中理想的语音芯片呢?下面九芯电子小编就和大家一起探讨下:1、具备体积小巧且应用范围广的有利因素供应质量好,价格低的语音芯片厂家具有体积小的有利因素,因此其能在更多的细小产品中发挥出重要的作用,除此之外,应用范围广泛也是该语音芯片所具备的强大有利因素,其不单单被应用于广告标牌、医疗以及各式各样的玩具行业中,还被广泛地应用于各大交通指示设备中,NVD语音芯片系列为SOP8封装的8脚OTP小芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 芯片 ic 智能语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-25 14:00:00
- 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能语音芯片 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
- 智能语音声控灯是应用了什么语音芯片?
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-16 15:19:00
- 语音识别芯片助力灯具智能化!
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别ic 智能家居 智能语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用!
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-15 14:34:00
- NRK3301语音识别芯片助力智能家居智能化!
- 智能晾衣架将传统的遥控开关控制的电动晾衣架进级为语音控制,只需要使用者简单地说几句命令,便可以控制晾衣架的上升、降落、照明、消毒、吹风等,无需用双手去按遥控开关。当我们的双手拿满衣物,无法腾出手来控制遥控开关时,语音控制开关可替代使用者按遥控开关的动作,使用者只需要说一句“衣架降落”便可以让晾衣杆降落,这时候我们可以很方便的把手中的衣服挂到晾衣杆上。而实现这一语音喊话控制晾衣架功能的核心主要是应用了语音识别芯片——NRK3301语音识别芯片。NRK3301语音识别芯片是九芯电子推出的一款32位高性能、低成本语音识别IC,无需触摸按键,即可语音控制智能晾衣架的升降、开关照明灯等控制。响应时间短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-14 10:30:00
- 语音芯片的选型标准有哪些?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回